DOCA0098IT-09

Creazione di un contatore generale personalizzato

È possibile creare un contatore generale personalizzato immettendo le impostazioni personalizzate per le proprietà di misura selezionate di ciascuna delle due uscite a impulsi:
  1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
  2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.

    Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.

  3. Immettere le impostazioni seguenti:
    Campo Impostazione
    Seleziona tipo di modello Selezionare Contatore generale.
    Crea modello

    Selezionare la base per il nuovo modello personalizzato:

    • Nuovo
    • Basato su un modello Schneider Electric
    • Basato su un modello personalizzato

    <tipo modello base> Se si basa il nuovo modello personalizzato su un modello Schneider Electric esistente o un modello personalizzato, selezionare il modello esistente sul quale si basa il nuovo modello.
    Nome modello Immettere il nome del nuovo modello personalizzare oppure accettare il nome predefinito Contatore generale_Personalizzato.
    Valore predefinito utenza Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello deve misurare.
    Valore predefinito utilizzo Selezionare un valore predefinito per la modalità di utilizzo del nuovo modello.
  4. Fare clic su Crea.

    La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione iniziale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?