DOCA0098IT-09

Creazione di un contatore di impulsi personalizzato

È possibile creare un contatore di impulsi personalizzato immettendo impostazioni personalizzate.
  1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
  2. Fare clic su +Crea nella parte inferiore sinistra della pagina.

    Si apre la finestra di dialogo Crea un modello personalizzato.

  3. Immettere le impostazioni seguenti:
    Campo Impostazione
    Seleziona tipo di modello Selezionare Contatore di impulsi.
    Crea modello

    Selezionare la base per il nuovo modello personalizzato:

    • Nuovo
    • Basato su un modello Schneider Electric
    • Basato su un modello personalizzato

    **angle brackets
    <tipo modello base>
    Se si basa il nuovo modello personalizzato su un modello Schneider Electric esistente o un modello personalizzato, selezionare il modello esistente sul quale si basa il nuovo modello.
    Nome modello Immettere il nome del nuovo modello personalizzato oppure accettare il nome predefinito Contatore di impulsi_Personalizzato.
    Valore predefinito utenza Selezionare un'utenza predefinita che il nuovo modello deve misurare.
    Valore predefinito utilizzo Selezionare un valore predefinito per la modalità di utilizzo del nuovo modello.
  4. Fare clic su Crea.

    La finestra di dialogo si chiude e la pagina delle proprietà del modello personalizzato appena creato si apre per consentire la configurazione iniziale.

  5. Configurare le proprietà di misura di un modello di contatore di impulsi personalizzato appena creato.

    Le proprietà di misura comprendono:

    Campo Descrizione
    Elemento conteggio Selezionare un elemento di misura dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un nome personalizzato nel campo Elemento conteggio personalizzato.
    Unità conteggio Selezionare un'unità di misura dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo Unità conteggio personalizzato.
    Peso impulso Il contatore di impulsi aumenta di questo valore ogni volta che riceve un impulso. L'elenco è limitato ai valori corrispondenti al tipo di contatore selezionato.
    Valore max.

    Indica quando il contatore dell'energia attiva torna a zero.

    Elemento portata Selezionare un elemento di portata dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un nome personalizzato nel campo Elemento portata personalizzata.
    Unità portata Selezionare un'unità di portata dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo Unità portata personalizzata.

Tabella delle misurazioni

Le scelte effettuate riguardo alle proprietà di misura, comprese le proprietà personalizzate, si rispecchiano nella tabella delle misurazioni.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?