Creazione di un frame Modbus
Nel protocollo Modbus, lo scambio di dati è descritto dai frame. Un frame è una richiesta per leggere una serie di variabili consecutive. Possono essere necessari vari frame per accedere a tutte le variabili di un dispositivo. Per migliorare le prestazioni, ridurre il numero di frame mappando diverse variabili allo stesso frame.
- Fare clic su Nuovo, viene visualizzata
una nuova riga con le impostazioni predefinite.

Voce Nome Descrizione Opzioni
A Codice funzione Specifica i tipi di richieste di lettura che il server di energia è in grado di eseguire. - FC01: bobine (serie di bit di uscita o interni)
- FC02: ingresso discreto (serie di bit di ingresso)
- FC03: registri archivio (serie di registri di uscita o interni a 16 bit)
- FC04: registri d'ingresso (serie di registri d'ingresso a 16 bit)
B Indirizzo iniziale Specifica l'indirizzo. 0–65535(1) C Numero elementi Specifica il numero di voci contenute nel frame. - 1–1000 per il codice funzione FC01 o FC02
- 1–125 per il codice funzione FC03 o FC04
D Numero Specifica il tipo di informazioni mappate su questo frame. - Booleane per il codice funzione FC01 o FC02
- Booleane o numeriche per il codice funzione FC03 o FC04
E Modifica frame Descrive le variabili di questo frame. – (1)È presente un offset tra il numero di registro e l'indirizzo. I numeri di registro sono disponibili nella documentazione del dispositivo.
- Al termine dell'aggiunta e configurazione delle impostazioni del frame, fare clic su Salva modifiche.