DOCA0098IT-09

Esportazione di uno o più modelli personalizzati

I modelli personalizzati possono essere esportati.
  1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
  2. Selezionare il modello che si desidera esportare. :
    • fare clic su Modelli nell'albero di navigazione per visualizzare un elenco di tutti i modelli oppure
    • fare clic su Modelli, quindi su <Tipo di modello> (per il tipo di modello che si desidera esportare).
  3. Effettuare una delle operazioni seguenti :
    • per esportare un singolo modello, fare clic sull'icona Esporta () nella riga corrispondente al modello che si desidera esportare oppure
    • per esportare più modelli, apporre un segno di spunta accanto ai modelli che si desidera esportare, quindi fare clic su Esporta.
    Il modello esportato viene inserito un file .zip e inviato al percorso di download predefinito del browser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?