DOCA0098IT-09

Importazione di uno o più modelli personalizzati

I modelli personalizzati possono essere importati.
  1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
  2. Fare clic su Importa.

    Si apre la finestra di dialogo Importa modelli.

  3. Fare clic su Sfoglia. Si apre la finestra di dialogo Apri.
  4. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare i modelli personalizzati da importare, quindi fare clic su Apri.
  5. Nella finestra di dialogo Importa modelli, fare clic su Importa.
  6. Al termine della procedura di importazione, fare clic su Chiudi.

    I modelli importati vengono visualizzati nella Libreria personalizzata sotto il tipo di dispositivo appropriato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?