DOCA0098IT-09

Modifica di un modello personalizzato

È possibile modificare le impostazioni di un modello personalizzato esistente.
  1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
  2. Visualizzare un elenco di modelli esistenti :
    • fare clic su Modelli nell'albero di navigazione per visualizzare un elenco di tutti i modelli oppure
    • fare clic su Modelli, quindi su <Tipo di modello> (per il tipo di modello che si desidera modificare) per visualizzare un elenco di modelli del tipo selezionato.
  3. Fare clic sul modello nell'elenco che si desidera modificare.
  4. Apportare le modifiche alle proprietà configurabili per il modello selezionato.
  5. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?