DOCA0098IT-09

Eliminazione di un modello personalizzato

È possibile eliminare un modello solo se non sono stati creati dispositivi dal modello.
  1. Fare clic sulla scheda principale Libreria personalizzata.
  2. Visualizzare un elenco di modelli esistenti :
    • fare clic su Modelli nell'albero di navigazione per visualizzare un elenco di tutti i modelli oppure
    • fare clic su Modelli, quindi su
      **angle brackets
      <Tipo di modello> (per il tipo di modello che si desidera eliminare) per visualizzare un elenco di modelli del tipo selezionato.
  3. Effettuare una delle operazioni seguenti :
    • per eliminare un singolo modello, fare clic sull'icona di rimozione () nella riga corrispondente al modello che si desidera eliminare oppure
    • per eliminare più modelli, apporre un segno di spunta accanto ai modelli che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.
    Il modello viene eliminato quando si esegue il comando Elimina. Non viene visualizzato alcun messaggio che chiede di confermare il comando di eliminazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?