Aggiunta di un dispositivo downstream
- Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
- Nella struttura ad albero dei dispositivi, fare clic sul
dispositivo upstream al quale è collegato il dispositivo downstream.
Ad esempio, selezionare Com'X per collegare un dispositivo downstream a Com'X.
- Fare clic sul menu comprimibile corrispondente al tipo
di dispositivo da collegare:
- Menu comprimibile Ingressi digitali e analogici per i dispositivi collegati agli ingressi digitali e analogici di Com'X, ad esempio, contatori di impulsi o sensori analogici.
- Menu comprimibile Modbus seriale per un dispositivo Modbus. Modbus può essere rilevato automaticamente anche tramite il pulsante Rileva dispositivi collegati.
- Menu comprimibile Ethernet per un gateway seriale Modbus TCP/Modbus o un dispositivo abilitato IP.
- Selezionare Crea nuovo dispositivo nel menu a discesa Dispositivo.
- Selezionare il tipo di dispositivo da creare nell'elenco
a discesa Tipo di dispositivo.NOTA: sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a questa interfaccia. Non è possibile modificare il tipo di dispositivo dopo avere creato il dispositivo.
- Configurare il dispositivo. Consultare le sezioni corrispondenti alla categoria del dispositivo.
- Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei dispositivi.