Aggiunta manuale di un dispositivo Modbus
È possibile aggiungere un dispositivo Modbus integrato oppure un dispositivo Modbus personalizzato creato precedentemente nella Libreria personalizzata.
- Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
- Selezionare il dispositivo upstream con una porta seriale
Modbus nella struttura ad albero dei dispositivi.
Ad esempio, selezionare Com'X per collegare un dispositivo Modbus a Com'X.
- Selezionare il menu comprimibile Modbus seriale. Fare clic sull'intestazione per espandere il menu comprimibile Modbus seriale.
- Selezionare Crea nuovo dispositivo nel menu a discesa Dispositivo.
- Selezionare Tipo di dispositivo nell'elenco
a discesa.NOTA: sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a una porta seriale Modbus.
- Immettere l'ID slave nel menu comprimibile Configurazione.
- Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei dispositivi.