Collegamento dei dispositivi al ricevitore Modbus WT4200
Ogni trasmettitore viene considerato come un canale diverso per il ricevitore Modbus WT4200.
È necessario configurare il ricevitore Modbus WT4200 prima di aggiungerlo all'elenco di dispositivi Com'X e ai trasmettitori. La configurazione di WT4200 stabilisce il canale al quale è possibile aggiungere il trasmettitore. Per istruzioni sulla programmazione del ricevitore wireless, consultare il manuale utente dei dispositivi wireless RF a lungo raggio serie PowerLogic WT4100 / serie WT4200.
AVVERTIMENTO |
|---|
|
Risultati di dati non precisi
La configurazione in Com'X deve corrispondere alla
configurazione nel ricevitore Modbus WT4200.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
- Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
- Selezionare il ricevitore WT4200 nella struttura ad albero dei dispositivi.
- Nel menu comprimibile Canali, selezionare il canale (C1, C2, ecc.) al quale deve essere collegato il dispositivo. Fare clic sull'intestazione per espandere l'area del canale.
- Selezionare Crea nuovo dispositivo nell'elenco a discesa degli ingressi digitali appropriato.
- Selezionare il tipo di dispositivo da creare nell'elenco
a discesa.
sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a questa interfaccia. Potrebbe essere necessario creare un proprio dispositivo personalizzato.
- Configurare il dispositivo. Consultare le sezioni corrispondenti alla categoria del dispositivo specifica:
- Fare clic su Crea: il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero dei dispositivi downstream da WT4200.
AVVERTIMENTO