DOCA0098IT-09

Esecuzione di un controllo manuale delle comunicazioni

A volte non si desidera attendere l'intervallo di controllo delle comunicazioni automatico; in tali casi è necessario forzare il controllo manuale.
  1. Fare clic su Diagnostica > Controllo comunicazioni.
  2. Fare clic su Controllare stato dispositivo per avviare il controllo.
  3. In via opzionale, è possibile fare clic su Arresta controllo stato per arrestare il controllo.
La colonna dello stato visualizza In servizio o Fuori servizio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?