DOCA0098IT-09

Visualizzazione delle statistiche

È possibile visualizzare le letture accumulate dall'ultimo reset di Com'X.
  1. Fare clic su Diagnostica > Statistiche.
  2. Fare clic su una delle categorie seguenti:Rete o Modbus.
  3. Fare clic sul menu espandibile per il gruppo di statistiche che si desidera visualizzare.
  4. Fare clic su Aggiorna se si desidera aggiornare i dati.
    NOTA: le statistiche di rete sono aggiornate ogni 10 secondi circa.
** See Interpreting Statistics for a list of available parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?