DOCA0098IT-09

Disabilitazione dei servizi DPWS e SSH

I servizi DPWS e SSH sono abilitati per impostazione predefinita. DPWS utilizza una porta specifica per il rilevamento di Com'X mentre SSH utilizza una porta specifica per l'accesso remoto da parte dell'assistenza tecnica Schneider Electric. Per motivi di sicurezza, si consiglia di disabilitare questi servizi impostando l'opzione su No e abilitarli solo se necessario.
NOTA: Quando il servizio DPWS è disabilitato, Com'X non può essere rilevato da altri dispositivi. Si consiglia di registrare l'indirizzo IP di Com'X prima di disabilitare il servizio DPWS.

Per disabilitare i servizi DPWS e SSH:

  1. Selezionare Impostazioni>Gestione firewall>Servizi.
  2. Selezionare NO per disabilitare il servizio DPWS.
  3. Selezionare NO per disabilitare il servizio SSH.
  4. Selezionare Salva modifiche per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.