DOCA0098IT-09

Visualizzazione della tabella delle misurazioni

La Tabella delle misurazioni consente di visualizzare tutti i contatori e sensori del sistema che salvano i dati. In questa tabella sono visualizzati solo i dati che sono stati selezionati per il salvataggio.
  1. Fare clic sulla scheda principale Tabella delle misurazioni.
  2. Selezionare i contatori necessari nel campo Filter by commodity:
    • Fare clic su Tutte per visualizzare tutte le utenze contemporaneamente.
    • Fare clic su Nessuna per nascondere tutte le utenze contemporaneamente.
    • Selezionare la casella di controllo corrispondente per visualizzare tutte le misurazioni di un'utenza.
    • Deselezionare la casella di controllo corrispondente per nascondere tutte le misurazioni di un'utenza.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?