DOCA0098IT-09

Sostituzione della scheda SD

Tutti i dati registrati da Com'X vengono memorizzati nella scheda SD.

Quando si sostituisce la scheda SD i dati vengono persi, pertanto non sarà più possibile visualizzare i dati storici in essa contenuti. Se possibile, si consiglia di effettuare un backup dei dati prima di sostituire la scheda SD.

Contattare l'assistenza tecnica Schneider Electric per ordinare la scheda SD di ricambio supportata.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
DATI PERSI O DANNEGGIATI
Spegnere Com'X prima di inserire o rimuovere la scheda SD. Altrimenti, Com'X non sarà più in grado di accedere ai dati e pubblicarli.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare perdita o danneggiamento dei dati.
  1. Spegnere Com'X.
  2. Aprire il coperchio anteriore e premere verso il basso per rimuovere la scheda SD.
  3. Inserire la nuova scheda SD.
  4. Chiudere il coperchio anteriore e accendere Com'X.
  5. Accedere a Com'X e controllare che lo spazio di archiviazione disponibile nell'intestazione corrisponda alla capacità della scheda SD.
** (see Publication )
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?