DOCA0098IT-09

Ripristino delle impostazioni predefinite

Quando si esegue la procedura seguente, tutti i dati e i registri salvati vengono cancellati.
AVVISO
Pericolo di conflitto di indirizzi IP
Scollegare Com'X da qualsiasi rete Ethernet prima di riportare le impostazioni IP ai valori predefiniti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le comunicazioni.

Se si utilizza un servizio Schneider Electric tramite DSP, contattare l'assistenza Schneider Electric prima di ripristinare le impostazioni originali. Altrimenti, contattare l'assistenza DSP per ricollegarsi al servizio sottoscritto: dsp-support@schneider-electric.com.

Per resettare completamente il server di energia, seguire questa procedura per riportare tutte le impostazioni di configurazione ai valori predefiniti:

  1. Spegnere Com'X e attendere che il LED di alimentazione si spenga.
  2. Premere contemporaneamente il pulsante Backup e il pulsante Wi-Fi sul pannello anteriore di Com'X e accendere Com'X.

    Tenere premuti i pulsanti finché il LED di alimentazione lampeggia per tre volte.

  3. Rilasciare i pulsanti.

    Il riavvio di Com'X può richiedere anche 20 minuti.

  4. Attendere il riavvio completo di Com'X.

    Il LED di alimentazione è:

    • arancione quando Com'X si avvia;

    • verde quando Com'X è stato riportato alle impostazioni predefinite ed è pronto per essere configurato.

  5. Seguire le istruzioni descritte in Accesso all'interfaccia utente per accedere alle pagine web di Com'X.
** Accesso all'interfaccia utente
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?