DOCA0098IT-09

Ripristino della configurazione con un file locale

Per ripristinare la configurazione da un file locale:

  1. Selezionare Manutenzione > Impostazioni di sistema > Gestione della configurazione.
  2. Fare clic su Sfoglia nel menu espandibile Gestione della configurazione per selezionare il file di configurazione salvato in locale, quindi fare clic su Apri.
  3. Fare clic su Applica configurazione e attendere il riavvio di Com'X.

    Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.

  4. Ricollegarsi a Com'X.
  5. Se i file di configurazione sono stati salvati con Backup per duplicazione è necessario eseguire le operazioni seguenti:
    1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni sito > Informazioni sito.
    2. Immettere il nuovo nome della posizione del sito, quindi fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche.
      NOTA: il nome della posizione del sito potrebbe non comprendere uno dei caratteri seguenti '/:*?<>| o spazio.
    3. Fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo e selezionare Com'X nella struttura ad albero dei dispositivi, quindi digitare il nome nel menu comprimibile Proprietà generali.
    4. Fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche.
  6. Fare clic sulla scheda Tabella delle misurazioni per verificare che la connessione, l'impostazione e il funzionamento del nuovo sito siano corretti.
  7. Selezionare la scheda Messa in servizio per attivare la registrazione e la pubblicazione in base alla piattaforma di destinazione.
    Per ulteriori informazioni vedere Messa in servizio.
** (vedere Salva configurazione).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?