DOCA0098IT-09

Salvataggio della configurazione in locale

La configurazione può essere salvata in locale.
  1. Fare clic su Manutenzione > Impostazioni di sistema.
  2. Fare clic su Salva configurazione O Backup per duplicazione nel menu espandibile Gestione della configurazione.

    A seconda del browser Web utilizzato, viene visualizzata una finestra di dialogo per aprire, salvare o annullare il file di configurazione.

  3. Selezionare l'opzione per salvare il file nella finestra di dialogo.

    Vengono visualizzate la data e l'ora dell'ultimo backup della configurazione con il pulsante Salva configurazione.

  4. Nel campo Scegli file, selezionare il percorso sul computer dove salvare il file e la configurazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?