Salvataggio della configurazione in un dispositivo USB
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
- Inserire una chiave USB nella porta USB sul pannello anteriore di Com'X.
- Premere e tenere premuto il pulsante Backup
per almeno tre secondi.Durante il backup il LED dell'USB si comporta come segue :
-
Se non vengono rilevati errori durante il backup, il LED dell'USB emette una luce verde lampeggiante per 500 ms, quindi si spegne per 500 ms.
-
Se viene rilevato un errore, il LED USB emette una luce verde lampeggiante per 250 ms, quindi si spegne per 250 ms per un totale di tre secondi.
-
- Se non vengono rilevati errori durante il backup, il backup
termina quando il LED smette di lampeggiare.
Ora è possibile rimuovere la chiave USB dal pannello anteriore di Com'X.
PERICOLO