DOCA0098IT-09

Esportazione dati storici

Utilizzare la funzione Esportazione dati storici per definire le grandezze del dispositivo per scaricare ed esportare un file .csv per ciascun dispositivo.
  1. Fare clic su Monitoraggio > Cruscotti > Esportazione dati storici.
  2. Selezionare un dispositivo, quindi selezionare una o più Grandezze disponibili.
  3. Fare clic su per spostare i dispositivi/le grandezze in coda.
  4. Ripetere queste operazioni per ogni dispositivo, quindi fare clic su Scarica.

Un file .zip con il  formato NomeDispositivo_Data&Ora.zip viene aggiunto al percorso di download predefinito.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?