DOCA0098IT-09

Uso schermo intero cruscotti

Un utente di un gruppo con autorizzazioni di modifica è soggetto al Timeout inattività sessione, configurato in Impostazioni gruppo.

Per visualizzare un cruscotto nella modalità schermo intero senza timeout della sessione, si consiglia di accedere come utente nel gruppo Guest predefinito. In alternativa, è possibile creare un gruppo di utenti schermo intero con autorizzazioni di sola visualizzazione per i cruscotti e nessun'altra autorizzazione di visualizzazione o modifica.

Per visualizzare lo schermo intero del cruscotto:

  1. Visualizzare il cruscotto.
  2. Fare clic su Schermo intero.

    Il cruscotto si apre a tutto schermo.

NOTA: Il grafico si aggiorna solo se il Periodo comprende il giorno corrente. Altrimenti, il cruscotto rimane statico.
** (see Group Settings) as in Viewing a Dashboard
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?