DOCA0098IT-09

Visualizzazione del grafico o della tabella trending in tempo reale

È possibile visualizzare un trend in tempo reale di vari dispositivi e grandezze.
  1. Fare clic su Monitoraggio > Dati in tempo reale > Trending in tempo reale.
  2. Selezionare i dispositivi nell'elenco Dispositivi disponibili, quindi selezionare una o più grandezze nell'elenco Grandezze disponibili.
    NOTA: Solo le grandezze comuni a tutti i dispositivi selezionati sono disponibili per il trending. Il numero di grandezze massimo su cui effettuare il trending dipende dal numero di dispositivi selezionato. Il prodotto dei dispositivi e delle grandezze selezionate deve essere pari o inferiore a 9.
  3. Selezionare il metodo di aggiornamento dell'asse:
    • Fisso aggiunge i punti dati da sinistra a destra e l'asse delle x rimane invariato.
    • Automatico traccia nuovamente i punti dati e ridisegna l'asse delle x dopo ogni campionamento.
  4. Scegliere la durata del trend da 1 a 15 minuti.
    NOTA: I campioni di dati vengono prelevati alla velocità di un secondo ma potrebbe essere necessario più tempo a seconda del carico delle comunicazioni sulla sottorete seriale e/o dispositivi remoti.
  5. Fare clic su Inizia campionamento. Il grafico inizia ad aggiornarsi.
  6. È possibile arrestare il trending prima di raggiungere l'ora del trending facendo clic su Arresta campionamento. Premere nuovamente Inizia campionamento per avviare un nuovo trending.
  7. Fare clic su VISUALIZZA PUNTI per visualizzare i dati in formato tabella.
    Durante il campionamento, è possibile modificare il tipo di asse e linea, ma anche uscire da Trending in tempo reale.

    The session inactivity time-out interval begins after the sample is complete or stopped.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?