Visualizzazione di un grafico o tabella cruscotto
- Fare clic su .
- Fare clic su una categoria di cruscotti: Energia o Andamenti storici.
- Selezionare un dispositivo da Dispositivi disponibili, quindi selezionare una grandezza in Grandezze disponibili.NOTA: per Andamenti storici, è possibile selezionare un dispositivo singolo con varie grandezze (max. 12) o vari dispositivi (max. 4) con una grandezza singola.
- Selezionare il cruscotto Periodo (solo Energia).
Viene visualizzato il grafico richiesto.
- In via opzionale è possibile affinare il cruscotto:
- Fare clic sull'icona del calendario
per selezionare
una nuova data di inizio per il Periodo.Per gli Andamenti storici, è possibile selezionare anche una data di fine per visualizzare fino a 92 giorni.
- Selezionare il tipo di grafico.
- Fare clic sul divisore tra l'elenco dei dispositivi e il grafico per comprimere l'area di selezione e ingrandire l'area di visualizzazione del cruscotto.
- Fare clic sull'icona del calendario
- Fare clic su VISUALIZZA PUNTI per visualizzare i dati in formato tabella.NOTA: Il grafico si aggiorna solo se il Periodo comprende il giorno corrente. Altrimenti, il cruscotto rimane statico.You can hover over a data point to view the value, date, and time. SeeUsing the Dashboard Kiosk for a full-screen dashboard view.