DOCA0098IT-09

Visualizzazione di un riepilogo dispositivo

È possibile visualizzare le tabelle riepilogative dei dispositivi.
  1. Fare clic su Monitoraggio > Dati in tempo reale > Vista riepilogativa dispositivi.
  2. Selezionare il riepilogo che si desidera visualizzare.
  3. Selezionare il/i dispositivo/i nell'elenco Selezione dispositivi. Sono visualizzati i dati richiesti.
    Per la sessione corrente, sono mantenute le impostazioni selezionate se si passa a un menu diverso da Vista riepilogativa dispositivi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?