DOCA0098IT-09

Avvio rapido: visualizzazione di dati integrati

È possibile visualizzare i dati in tempo reale e i dati registrati su Com’X 510 senza doversi connettere a una piattaforma ospitata. Di seguito sono indicate le fasi da seguire per visualizzare i dati interni.
  1. Aggiungere i dispositivi downstream come riportato in Aggiunta di un dispositivo downstream. Per ogni dispositivo è possibile effettuare operazioni di configurazione aggiuntive:
  2. Completare le operazioni seguenti per visualizzare un cruscotto Energia o Andamenti storici. Passare alla fase 3 per visualizzare i dati in tempo reale.
    1. Selezione delle misurazioni da registrare e pubblicare
    2. Definizione degli intervalli di registrazione
    3. Avvio della registrazione dei dati
    NOTA: la quantità di dati raccolti incide sulla capacità di visualizzare determinate opzioni del cruscotto, ad esempio un cruscotto anno su anno.
  3. Visualizzare i dati in tempo reale per uno o più dispositivi: Visualizzazione di dati in tempo reale per un singolo dispositivo o Visualizzazione di un riepilogo dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?