DOCA0098IT-09

Reset dei parametri dei dispositivi

È possibile resettare i parametri dei dispositivi.
  1. Fare clic su Controllo > Reset > Reset dispositivo.
  2. Selezionare i dispositivi che si desidera resettare nell'elenco Selezione dispositivi.
  3. Selezionare l'operazione di reset in Parametri da resettare.
  4. Immettere la password per ogni dispositivo che ne richiede una.
    NOTA: Nella casella di controllo della password predefinita viene inserita la password predefinita fornita dal dispositivo e selezionata per impostazione predefinita. È possibile deselezionare la casella di controllo della password predefinita e immettere un'altra password.
    Il pulsante Reset diventa disponibile.
  5. Fare clic su Reset.

    I parametri del dispositivo selezionati vengono resettati e viene visualizzato lo stato "ok."

NOTA: i valori di data/ora vengono segnalati solo se supportati dal dispositivo. Se, ad esempio, un dispositivo non supporta il valore Min/Max per "Data/ora ultimo reset," il valore "Min/Max" non viene compilato automaticamente qui.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?