DOCA0098IT-09

Aggiunta di una pagina Web personalizzata

Il file init.js è necessario per ogni pagina Web.

Affinché la pagina sia valida e visualizzabile, è necessario anche qualsiasi file richiamato da init.js.

Prima di caricare un file, confrontare le dimensioni del file della pagina personalizzata impostata con la Memoria disponibile.

NOTA: Tipi di file consentiti: html, shtml, htm, js, jpg, jpeg, png, gif, e css. Viene visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di caricare un tipo di file diverso.

AVVISO
PRESTAZIONI DI COM'X COMPROMESSE
Non aggiungere più di 10 MB di file alla Gestione pagine personalizzate.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le prestazioni di Com'X.

Per visualizzare la pagina Web appena aggiunta, disconnettersi e accedere di nuovo.

  1. Fare clic su Impostazioni > Gestione pagine personalizzate.
  2. Fare clic su Crea, quindi immettere il nome che si desidera visualizzare sulla pagina Web.
  3. Fare clic su OK. Il contenitore della pagina Web visualizza l'elenco di pagine Web personalizzate con un errore di convalida.
  4. Fare clic su Modifica per aggiungere i file delle pagine Web.
  5. Fare clic su Carica, quindi selezionare i file delle pagine personalizzate dal computer.
  6. Fare clic su OK. Com'X convalida i file richiamati da init.js.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?