DOCA0098IT-09

Copia di un evento

È possibile creare un nuovo evento da un evento esistente.
  1. Fare clic su Impostazioni > Eventi > Eventi personalizzati.
  2. Fare clic sul nome dell'evento esistente.
  3. Fare clic sul blocco di eventi verde nell'area di lavoro, quindi premere CTRL+C.
  4. Fare clic su Annulla per tornare alla Libreria eventi personalizzati.
  5. Fare clic su Nuovo evento personalizzato.
  6. Fare clic all'interno dell'area di lavoro, quindi premere CRTL+V.

    Il blocco di eventi viene incollato nell'area di lavoro.

  7. Modificare il dispositivo, la grandezza o i valori, quindi fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?