DOCA0098IT-09

Creazione di un gruppo

**
Un nuovo gruppo può essere creato solo da un amministratore.
  1. Fare clic su Impostazioni > Gestione utenti > Impostazioni gruppo.
  2. Fare clic su Aggiungi gruppo. Si apre una nuova finestra.
  3. Immettere il nome del gruppo, quindi fare clic su Conferma. Il gruppo viene aggiungo all'elenco Gruppo.
    NOTA: non è possibile modificare il nome del gruppo dopo averlo creato.

L'accesso predefinito per un nuovo gruppo è Visualizza per tutte le funzioni.

** See Modifying Group Settings to configure permissions.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?