DOCA0098IT-09

Creazione di un utente

È possibile creare nuovi utenti.
  1. Fare clic su Impostazioni > Gestione utenti > Utenti.
  2. Fare clic su Nuovo utente.
  3. Immettere il nome utente e la password.
    NOTA: un amministratore non può modificare il nome utente o la password dopo aver creato l'utente.
  4. Selezionare un gruppo di utenti dall'elenco a discesa Gruppo.
  5. Immettere il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail dell'utente.
  6. Fare clic su Salva modifiche.
** (see Group Settings)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?