DOCA0098IT-09

Eliminazione di un gruppo

Non è possibile cancellare un gruppo di utenti se a questo gruppo sono stati assegnati degli utenti.
Rimuovere gli utenti dal gruppo, quindi seguire le istruzioni seguenti.
  1. Fare clic su Impostazioni > Gestione utenti > Impostazioni gruppo.
  2. Selezionare il gruppo che si desidera eliminare nell'elenco a discesa Gruppo.
    NOTA: non è possibile eliminare i gruppi admin e guest.
  3. Fare clic su Elimina gruppo, quindi su per confermare l'eliminazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?