DOCA0098IT-09

Eliminazione di un utente

Se un utente è connesso quando si elimina l'account, l'utente riceve una notifica di timeout della sessione.
Eventuali modifiche non salvate apportate dall'utente vengono perse.
  1. Fare clic su Impostazioni > Gestione utenti > Utenti.
  2. Selezionare il nome dell'utente che si desidera eliminare.
    NOTA: non è possibile rimuovere gli utenti admin e guest predefiniti.
  3. Fare clic su Elimina utente, quindi su per confermare la rimozione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?