DOCA0098IT-09

Disattivazione del pulsante di ripristino della password

Per un Com'X installato in un luogo pubblico, è possibile disattivare la funzione di ripristino della password per il pulsante Backup.

Il pulsante Backup () si trova sul pannello anteriore.

In caso di smarrimento della password amministratore predefinita, è necessario ripristinare le impostazioni originali in Com'X per ripristinare la password predefinita. Questa operazione distrugge tutti i dati registrati, gli account utente e la configurazione.

AVVISO
PASSWORD IRRECUPERABILE
Salvare le informazioni relative a utente e password del dispositivo in un luogo sicuro.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare la perdita di dati.

Si consiglia di salvare una configurazione di backup prima disattivare il pulsante di ripristino.

  1. Fare clic su Impostazioni > Sicurezza > Gestione firewall.
  2. Fare clic su Consenti ripristino admin predefinito.
  3. Fare clic su No per disattivare il pulsante di ripristino della password.
  4. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?