DOCA0098IT-09

Modifica impostazioni gruppo

È possibile modificare le impostazioni del gruppo, ad eccezione del nome o delle autorizzazioni del gruppo amministratore.
  1. Fare clic su Impostazioni > Gestione utenti > Impostazioni gruppo.
  2. Selezionare il gruppo che si desidera modificare nell'elenco a discesa Gruppo.
  3. Immettere l'intervallo Timeout inattività sessione (in minuti).
  4. Selezionare una funzione nell'albero del menu delle funzioni per visualizzare le autorizzazioni di questa funzione.
  5. Selezionare o No per Visualizza o Modifica per impostare le autorizzazioni.
    NOTA: l'accesso a una funzione non è consentito se si seleziona No per Visualizza.
  6. Ripetere i punti 5 e 6 per ciascuna funzione.
  7. Fare clic su Salva modifiche per applicare le nuove autorizzazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?