DOCA0098IT-09

Modifica di un utente

È possibile modificare le impostazioni dell'utente, ad eccezione di nome utente e password.

un amministratore non può modificare il nome utente o la password dopo aver creato l'utente. Se l'utente dimentica il proprio nome utente o la propria password, deve contattare un amministratore, il quale provvederà a eliminare l'account e a crearne uno nuovo.

  1. Fare clic su Impostazioni > Gestione utenti > Utenti.
  2. Selezionare l'utente che si desidera modificare.
  3. Modificare i campi che si desidera modificare, quindi fare clic su Salva modifiche.

L'utente deve modificare la password dopo il primo accesso.

** See Changing the Password
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?