DOCA0098IT-09

Selezione della piattaforma e della frequenza di pubblicazione

Utilizzare la sottoscheda Pubblicazione per selezionare la piattaforma alla quale vengono inviati i dati registrati e la frequenza.
  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Pubblicazione.
  2. Selezionare la Piattaforma di destinazione nell'elenco a discesa.
  3. Selezionare la frequenza di invio dei dati nell'elenco a discesa Frequenza di pubblicazione:
    • Ogni settimana: selezionare il giorno della settimana.
    • Ogni giorno: i dati vengono inviati all'1:00 ora locale.
    • Per frequenze maggiori, le ore di pubblicazione vengono calcolate a partire dalle ore 0:00 . Se si seleziona Ogni 2 ore, i dati vengono inviati alle 0:00 , 02:00 , 04:00 , ecc. Se si seleziona Ogni 3 ore, i dati vengono inviati alle 0:00 , 3:00 , 6:00 , ecc.
  4. Fare clic su Salva modifiche.

    La prima pubblicazione viene effettuata alla prima ora che corrisponde alla frequenza selezionata dopo l'attività Avvia pubblicazione periodica. Se, ad esempio, viene selezionato Ogni 2 ore e la pubblicazione inizia alle 9:45 , la prima pubblicazione avviene alle 10:00 .

    see Commissioning.
NOTA: DSP sarà disponibile come opzione a discesa in Piattaforma di destinazione solo dopo aver abilitato i servizi Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?