DOCA0098IT-09

Visualizzazione di una pagina Web personalizzata

**
L'utente deve far parte di un gruppo di utenti in possesso dell'autorizzazione alla visualizzazione di pagine personalizzate.

Per visualizzare una pagina personalizzata, fare clic su Monitoraggio > Pagine personalizzate, quindi fare clic sul nome della pagina che si desidera visualizzare.

Dopo aver aggiunto, modificato o eliminato il contenuto delle pagine personalizzate, disconnettersi e accedere di nuovo per visualizzare gli aggiornamenti. Una pagina non valida non è visualizzabile in Monitoraggio. Per informazioni sulle autorizzazioni delle pagine, consultare la Nota tecnica sulle pagine Web personalizzate di Com'X 510 7EN72-0199.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?