DOCA0098PT-08

Ligar o Com’X

O Com’X demora algum tempo a arrancar. Aguarde que a luz do LED indicador de funcionamento fique verde antes de efetuar qualquer operação.

Depois de o Com’X ter arrancado, a maioria das modificações de configuração entra em efeito sem a necessidade de um reinício.

No entanto, há algumas ações que obrigam a reiniciar o Com’X.

Casos em que é efetuado o reinício

É necessário reiniciar o Com’X quando são efetuadas as operações seguintes:

  • Atualização do firmware.
  • Reposição de uma configuração.
  • Alteração das definições de rede Ethernet entre 2 portas comutadas e 2 portas separadas.
  • Inserir um modem GPRS ou 3G .
  • Instalação de uma chave Zigbee.
  • Desativar os Serviços Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?