DOCA0098PT-08

Servidor DHCP através de porta Ethernet

Pode configurar o Com'X para que atribua endereços IP à rede.

Nesse caso, o Com'X configura a interface Ethernet Eth2 com o endereço IP 10.25.1.1.

O Com'X também inicia um servidor interno DHCP. Isto permite-lhe atribuir automaticamente um endereço IP, consistente com o seu próprio endereço, a todos os dispositivos ligados à mesma rede e configurados para funcionar como clientes DHCP.

Os endereços IP atribuídos pelo Com'X encontram-se na sub-rede 10.25.1.0/24 (começando em 10.25.1.65, 10.25.1.66, e assim sucessivamente). O Com'X não tem capacidades de encaminhamento. Consequentemente, este servidor DHCP não envia um Gateway predefinido nem um Servidor de nomes de domínio (DNS).

Deve contactar o administrador de TI do local para confirmar que a rede a que está ligada a interface Eth2 do Com'X:

  • está separada do resto da instalação de rede do local
  • não interfere com outro servidor DHCP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?