DOCA0098PT-08

Servidor DHCP via Wi-Fi

Se estiver ligada uma chave Wi-Fi ao Com'X, pode configurar o Com'X para que crie um ponto de acesso Wi-Fi.

Neste caso, o Com'X cria uma rede Wi-Fi com um SSID que utilize o mesmo nome que o Com'X mas sem restrições de acesso (sem autenticação WEP nem WPA) neste modo. O Com'X configura a interface Wi-Fi respetiva com o endereço IP 10.25.2.1.

O Com'X também inicia um servidor interno DHCP nesta interface Wi-Fi. Isto permite-lhe atribuir automaticamente um endereço IP, consistente com o seu próprio endereço, a todos os dispositivos Wi-Fi que estejam configurados para funcionar como clientes DHCP.

Os endereços IP atribuídos pelo Com'X encontram-se na sub-rede 10.25.2.0/24 (começando em 10.25.2.65, 10.25.2.66, e assim sucessivamente). O Com'X não tem capacidades de encaminhamento. Consequentemente, este servidor DHCP não envia um Gateway predefinido nem um Servidor de nomes de domínio (DNS).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?