Definições da porta Ethernet
As portas Ethernet podem ser configuradas de dois modos:
- Modo de comutação: as duas portas Ethernet partilham a mesma configuração.
- Modo a montante/a jusante: as duas portas Ethernet são configuradas separadamente.
Configuração no modo de comutação
O gráfico abaixo mostra a configuração da porta
Ethernet no modo de comutação:
No modo de comutação, as duas portas Ethernet têm as mesmas definições. A utilização de duas portas simplifica a cablagem:
- uma das portas pode ser ligada a um comutador da rede local.
- a outra porta pode ser utilizada para ligar um PC para efetuar operações de configuração ou para ligar localmente um dispositivo de aquisição de dados com uma porta Ethernet.
Configuração no modo a montante/a jusante
O gráfico abaixo mostra a configuração da porta
Ethernet no modo a montante/a jusante:

No modo a montante/a jusante, as duas portas Ethernet têm definições diferentes e funcionam de forma independente:
- uma das portas tem de ser utilizada para a publicação de dados.
- a outra porta tem de ser utilizada para a aquisição de dados.
A porta utilizada para a publicação de dados (eth1) pode ser configurada no modo cliente DHCP ou no modo de endereço IPv4 estático. A porta utilizada para a aquisição de dados (eth2) pode ser configurada no modo cliente DHCP, endereço IPv4 estático ou servidor DHCP.
Definições de configuração Ethernet
Cliente DHCP: O endereço de IP é automaticamente atribuído ao Com'X. É recomendável ter um endereço de IP fixo, obtido por um modem DSL ou por um administrador de rede.
Endereço IPv4 estático: escreva os endereços IP, de máscara de sub-rede e do gateway predefinido. Os endereços são atribuídos ao Com’X pelo administrador de TI.