DOCA0098PT-08

Definições do endereço IPv4

O Com'X suporta três modos de funcionamento diferentes para atribuição do endereço IP.

Estes modos são:

  • IPv4 estático
  • Cliente DHCP
  • Servidor DHCP

** (see Static IP Settings)(see DHCP Client)(seeDHCP Server Over Ethernet Port or DHCP Server Over Wi-Fi)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?