Modelo de contador de impulsos KYZ personalizado
O Com’X deteta a mudança de estado e o contador aumenta em função do peso do impulso.
Cada instância de um contador de impulsos KYZ personalizado tem de ser ligada diretamente às entradas digitais do Com’X.
Propriedades de medição
O modelo de contador de impulsos KYZ personalizado tem os mesmos elementos de Propriedades de medição e Tabela de medições de acordo com um Contador de impulsos personalizado.
As propriedades de medição incluem o seguinte:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Elemento de contagem | Selecione um elemento de medição na lista ou selecione Personalizar e escreva um nome personalizado no campo Elemento de contagem personalizado. |
| Unidade de contagem | Selecione uma unidade de medição na lista ou selecione Personalizar e escreva uma unidade personalizada no campo Unidade de contagem personalizada. |
| Peso do impulso | Sempre que recebe um impulso, o contador de impulsos aumenta segundo este valor. A lista restringe-se aos valores que correspondem ao tipo de contador selecionado. |
| Intervalo superior |
Define quando um contador de energia ativa volta a zero. |
| Elemento de fluxo | Selecione um elemento de fluxo na lista ou selecione Personalizar e escreva um nome personalizado no campo Elemento de fluxo personalizado. |
| Unidade de fluxo | Selecione uma unidade de fluxo na lista ou selecione Personalizar e escreva uma unidade personalizada no campo Unidade de fluxo personalizada. |
Contador de índice
O gráfico abaixo
mostra a diferença entre um contador de impulsos KYZ e um contador
de impulsos padrão (peso do impulso = 10):