DOCA0098PT-08

Modelos personalizados

O Com'X suporta a utilização de modelos personalizados.

Um modelo personalizado é qualquer modelo exceto um modelo incorporado da Schneider Electric. Para utilizar um modelo personalizado, tem primeiro de criar um novo modelo personalizado. Um modelo personalizado pode ser:

  • com base em um modelo Schneider Electric preexistente
  • baseado num modelo personalizado criado anteriormente
  • um modelo totalmente novo

Se basear um modelo personalizado num modelo Schneider Electric preexistente ou um modelo personalizado criado anteriormente, o novo modelo herdará as propriedades do modelo subjacente em que se baseia. A herança simplifica a tarefa de criar um novo modelo personalizado porque, para o criar, só precisa de adicionar ou editar as propriedades únicas do novo modelo personalizado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?