Descrição geral das definições do dispositivo
ATENÇÃO |
|---|
|
RESULTADOS DE DADOS IMPRECISOS
Não configure incorretamente o software, pois isso
pode resultar em relatórios e/ou relatórios de dados imprecisos.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
O Com’X suporta até 64 dispositivos. Os dispositivos compatíveis com o Com’X são descritos no pacote de versão do firmware. Também pode criar modelos personalizados baseados em tipos de modelos personalizados que tenham sido adicionados à Biblioteca Personalizada.
Este gráfico mostra a interface Definições do dispositivo:
Vista da árvore dos dispositivos
A vista da árvore dos dispositivos ilustra a arquitetura de comunicação da instalação. O Com’X aparece sempre na parte superior da árvore. Os dispositivos são agrupados segundo as respetivas interfaces de ligação: Portas Ethernet, porta Modbus, entradas digitais e entradas analógicas.
No caso das entradas digitais e analógicas, cada dispositivo aparece acompanhado do Nome e do número da entrada a que está ligado.
As diversas saídas de um contador principal (por exemplo, impulsos kWh e kVArh) podem ser ligadas a várias entradas digitais.
No caso do gateway de linha de série Modbus TCP/Modbus, cada dispositivo aparece acompanhado do Nome e do ID do subordinado.
Clique num dispositivo para visualizar as propriedades respetivas em Propriedades gerais.
Dispositivos desligados
Esta área mostra os dispositivos que não estão ligados à instalação. As medições desses dispositivos não são registadas.
Propriedades do dispositivo
Para um dispositivo selecionado, esta zona permite:
- definir alguns metadados, como o nome, a localização física e, para um contador, o produto, o consumo de energia e a área do edifício que está a ser monitorizada.
- configurar ou modificar definições como: o peso do impulso para um contador de impulsos, a ID de subordinado para um contador Modbus, o endereço IP para um gateway e as medições que serão registadas e publicadas na plataforma alojada selecionada.
- ligar e desligar dispositivos a jusante nas listas pendentes se o dispositivo selecionado o permitir. Cada tipo de ligação tem a sua própria área. Só aparecem na lista os dispositivos que podem ser ligados a este tipo.
Botões de ação
A tabela abaixo descreve os botões da interface:
| Botão | Ação | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Detetar dispositivos ligados | Inicia a deteção de um dispositivo Modbus e obtém automaticamente os dispositivos que estão ligados a jusante. | É ativado quando se seleciona o Com’X ou um gateway Ethernet. |
| Eliminar |
Remove o dispositivo selecionado. Elimina ou move os dispositivos ligados a jusante para a área Dispositivos desligados. |
É ativado quando se seleciona um dispositivo. |
| Guardar alterações | Valida as alterações feitas. |
Desativado quando:
|
| Cancelar | Cancela as alterações para voltar às últimas definições guardadas. | — |
| Substituir | Permite que troque um dispositivo por um dispositivo diferente. | — |
ATENÇÃO