DOCA0098PT-08

Detetores de temperatura da resistência

O Com'X suporta detetores de temperatura da resistência ligados às suas entradas analógicas.

Propriedades de medição

Os detetores de temperatura da resistência (RTD) Pt100/Pt1000 são sensores utilizados para medir a temperatura correlacionando a resistência do elemento RTD com a temperatura.

Os RTD só podem ser ligados às entradas analógicas do Com'X.

O intervalo de temperatura vai de -50 °C (-58 °F) a +104 °C (219 °F).

Ao ligar uma sonda RTD ao Com'X, não tem de configurar nenhum parâmetro específico.

Tabela de medições

Por predefinição, a temperatura é registada e publicada na plataforma selecionada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?