DOCA0098PT-08

Com’X 510 para gestão básica de energia

O Com’X 510 permite visualizar dados em tempo real a partir de vários tipos de dispositivos comuns e oferece diversas funções específicas do dispositivo.

As funções de gestão de energia adicionais incluem:

  • visualização de informação em tempo real e do histórico de informação a partir de várias localizações utilizando um browser compatível.
  • seleção dos intervalos de registo e tópicos que pretende registar.
  • exportação automática dos dados de registo selecionados para o PC, para uma análise adicional.
  • garantia da segurança dos dados e do sistema através de uma proteção por palavra-passe e acesso controlado a páginas Web individuais, bem como através da gestão da firewall do Com’X 510.
  • execução de comandos simples de reiniciação de controlo dos dispositivos suportados (por exemplo, energia mín/máx. e acumulada).
  • definição da data e da hora nos dispositivos ligados que aceitem comandos de definição da hora.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?