DOCA0098PT-08

Funções principais

As funções principais do Com’X 510 são:

  • dados em tempo real apresentados em vistas fáceis de entender
  • vista de dashboard para relatórios de histórico
  • deteção automática dos dispositivos Modbus ligados
  • conectividade à nuvem através de três suportes de dados: GPRS/3G, Ethernet com fios ou Ethernet Wi-Fi
  • duas portas Ethernet para separar a ligação à nuvem a montante da rede de dispositivos de campo
  • compatibilidade com quatro protocolos de transferência: HTTP, HTTPS, FTP e SMTP com gestão de proxy
  • registo de dados
  • exportação de dados com a ligação nativa a plataformas de serviço Schneider Electric (como Energy Operation) e com o ficheiro .csv para os outros servidores de bases de dados
  • funcionalidade de gateway Modbus TCP  a Modbus RTU ou Modbus ASCII
  • configuração através de páginas Web "on-board"
  • compatibilidade com ambiente de quadro de distribuição elétrica (temperatura, compatibilidade eletromagnética)
  • cópia de segurança local dos parâmetros de configuração
  • ZigBee Pro com sensores EM4300

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?