DOCA0098PT-08

Aspetos gerais do produto

O servidor de energia Com’X 510 é um gateway "plug and play" compacto e um registador de dados, sendo parte essencial de um sistema de gestão de energia básico.

Reúne e armazena consumos de WAGES (água, gás, eletricidade e vapor) bem como parâmetros ambientais, como os níveis de CO2, temperatura e humidade num edifício. O Com’X 510 dá acesso a relatórios, como páginas de resumo de circuito e dispositivo incorporado, bem como ao registo de dados incorporado. É possível aceder com segurança aos dados em tempo real ou transmiti-los sob a forma de relatório para um servidor de base de dados da Internet.

Os dados ficam prontos a processar assim que são recebidos pelo servidor. Os dados são apresentados como páginas da Web através dos serviços de gestão de energia fornecidos pela Schneider Electric, como EcoStruxure™Energy Operation e EcoStruxure™ Facility Expert para apoiar a otimização do rendimento da energia e a gestão de custos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?