DOCA0098PT-08

Guardar a configuração

Pode guardar toda a configuração do Com'X num ficheiro que pode ser restaurado no mesmo Com'X.

Deve guardar uma configuração de cópia de segurança antes e depois de cada atualização de firmware.

Os ficheiros de cópia de segurança contêm informações sensíveis (como as palavras-passe de rede).

AVISO
Perigo de acesso não autorizado
Não faculte um ficheiro de cópia de segurança a pessoas não autorizadas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

O nome do ficheiro está no formato   Com'X name_Firmware  version_YYYYMMDD-HHMM.zip. Por exemplo, MyComXEnergyServer_V1.0_20130110_1020.zip indica que o ficheiro foi gerado a partir de:

  • um Com'X denominado MyComXEnergyServer
  • compatível com a versão 1.0 do firmware
  • em 10 de Janeiro de 2013 às 10:20  .

A configuração só pode ser guardada depois de terminada a configuração inicial ou a atualização.

** (ver Atualizar o firmware)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?